This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2052B:OC 电流限制和 CC 电流

Guru**** 2380270 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS2052B, TPS2051, TPS2061
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1080392/tps2052b-current-limited-and-cc-current-in-oc

部件号:TPS2052B
“线程: 测试”, “TPS2051”, “TPS2061”中讨论的其它部件

大家好,团队

我的客户将使用我们的 TPS2052B。 触发 OCP 时的 CC 电流是多少。 数据表中的波形和参数不匹配。

此致,

哈迪

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    将很快回复您。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    哈迪,你好

    我已经检查了数据表。 这里确实有一些可疑之处。

    需要在工作台上仔细检查。

    稍后将回复您。

    由于 COV-19,无法很快回到办公室。 答复可能会延迟。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    哈迪,你好

    由于 SZ 的 covid-19,整周都必须在家里工作。

    一周后,我会向您发送一封电子邮件并在实验室测试,这是否正常?

    感谢您的理解。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Ziv,

    只是柔和的提醒。 我们是否有任何更新? 谢谢。

    此致,

    哈迪

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    将很快回复您~

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    哈迪,你好

    很抱歉耽误你的时间。 由于19号视频,仍在家中工作。 将在您回到办公室时为您提供最新信息。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您也可以检查 TPS2051和 TPS2061。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    哈迪,你好

    我可以暂时关闭线程吗?

    谢谢,

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Ziv,

    好的,请告诉我是否有任何更新。 谢谢。

    此致,

    哈迪

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    当然,哈迪。