This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS62822:TPS62822 FB 电阻器

Guru**** 2979400 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS62822

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1080454/tps62822-tps62822-fb-resistors

部件号:TPS62822

您好 TI,

tps62822数据表第11页,“为了使反馈网免受噪音的影响,请将 R2设置为等于或小于120K,至少具有5uA”,但我的设计输出为0.6V,FB PIN 直接连接到输出,R2是否仍需要?  

而几块电路板, tps62822 PG 不稳定,在我们的设计中,最大电流约为1A, 是否有任何关于此问题的建议? 我们可以确保没有过电流事件,电源输入3.3V 来自服务器,我们使用不同的服务器,问题相同。

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    如果您设计的输出电压为0.6V,则不需要任何反馈电阻器。

    请分享示意图和布局以供进一步审查。

    此致,

    芬宾

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,芬宾

    设计不够好,但不应导致 PG 不稳定,SCH 和 印刷电路板布局如下:

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    我将回顾示意图和布局,并在明天提供反馈。

    此致,

    芬宾

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    示意图看起来正常。 但是,我可以看到布局有一些问题。 请您用组件命名更清晰地分享布局图吗?

    另外,请分享 Vin,Vout (输出电容器处的探针),EN,PG,VFB (IC 附近的探针)的范围图。

    此致,

    芬宾

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    您是否有要共享的更新?

    此致,

    芬宾