This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS61080:每个电路配置的优点和缺点

Guru**** 2387060 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS61093, TPS61020, TPS61200
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1081724/tps61080-advantages-and-disadvantages-of-each-circuit-configuration

部件号:TPS61080
“线程”中讨论的其它部件: TPS61093TPS61020TPS61200

您好,

请告诉我以下四个电路在开关停止或负载短路时切断输入/输出的优点和缺点。

1. TPS61080 (用于输入切断的 Nch FET)

2. TPS61093 (用于输出切断的 PCH FET)

TPS61020 (后门控件)

TPS61200 (背对背)

此致,

西伊

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Nishie,

    这些设备实施不同的负载断开方法,它们属于不同的 Votlage 级别,功率级别。  

    如果您想选择合适的升压转换器,请分享您的应用输入电压范围,输出电压/电流信息。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Zack,

    感谢你的回复。

    我们举办了一场有关提升 DCDC 的网络研讨会。

    当时,我收到了与会者的上述问题。

    这不是关于 NBO 的,但如果你能发表评论,那会很有帮助。

    此致,

    西伊

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Nishie,

    1. TPS61080 (输入端的 N 通道 FET):其优点是集成的 N 通道 FET 可以是低 BVdss MOSFET (如7V)。 缺点是需要专用充电泵电路和 MOSFET 驱动器电路。

    2. TPS61093 (输出端的 P 通道 FET):优点是 P 通道 FET 驱动器电路设计简单。 缺点是这种 PFET 需要是高 BVdss MOSFET。 与 N 通道 MOSFET 相比,PFET 需要更多的芯片面积。

    TPS61020 (后门控件):优点:不需要额外的 MOSFET 和 MOSFET 驱动器电路,充电泵电路。  

    TPS61200 (背对背):缺点:需要多一个 MOSFET 和驱动器电路。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Zack,

    感谢您的回复。

    后门控件是否有缺点?

    例如,TPS61020使用 PCH FET,但 将 PCH FET 与后门控件一起使用是否有缺点?

    背对背有什么好处吗?

    例如,能够使用 Nch FET 是否有好处?

    此致,

    西伊

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Nishie,

    后安全门控件仅适用于高端 PCH FET。 与 Nch FET 相比,PchFET 需要更大的面积。  

    对于背对背,是的,使用 Nch FET 是一个优势。