This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] REF3025:初始精度

Guru**** 2925550 points

Other Parts Discussed in Thread: REF35

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1081587/ref3025-initial-accuracy

部件号:REF3025
“线程:测试REF35”中讨论的其它部件

您好,

REF3025数据表中定义的初始准确度最高为0.2%,看起来有点大,是否包括几百小时的 HTOL 等可靠性测试的亲情度?  如果是,10年使用寿命后最多可保证0.2%的误差?

BRS,

JH

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    初始精度是从 TI 发运时所称的开箱即用精度。 以下参数将帮助您估算时间和温度的准确度。 您可能需要考虑使用 REF35,这是此设备的新一代产品: https://www.ti.com/product/REF35

    请参阅 https://www.ti.com/lit/wp/slpy003a/slpy003a.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    谢谢你。

    slpy003a.pdf 仍然无法解决这个问题,假设我们有一个部件 REF3025要在主板上使用,其初始输出电压为2.495V (0.2%错误)。 在电路板上工作10年后,估计输出电压是多少?   

    巴西卢比

    JH

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    我们没有比我之前共享的2000小时更长的数据。 谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    不需要真实的数据,合理的估计是可以的。

    根据 POST https://e2e.ti.com/blogs_/archives/b/precisionhub/posts/ic-long-term-stability-the-only-constant-is-change的数据,大约估计10年使用寿命后的输出电压将使最大初始精确度的100%发生变化,然后绝对电压最大误差为0.4 %,是技术指标中初始误差的两倍,最大误差为0.2 %。 我很困惑为什么要使用100%班次,你能解释一下吗? 100%的转变仅由 TI 或提供类似部件的所有其他供应商支持?

    BRS,

    JH  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    遗憾的是,除了您引用的文件之外,我们没有关于 REF3025的任何特定数据。谢谢。