This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LP2954A:LP2954A 接地针脚在电源接通输入但未输出时断开

Guru**** 2581345 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1082040/lp2954a-lp2954a-ground-pin-disconnect-while-power-applied-to-input-but-not-output

部件号:LP2954A
“线程:ABS”中讨论的其它部件

我能否得到一些关于数据表中陈述以下内容的说明

'电脑控制器输出可以通过电脑控制器输入保持连接到有源电压源(如电池)
只要调节器接地针脚连接到接地,电源就会关闭。 如果接地引脚保持浮动,
如果输出被外部电压源拉高,可能会损坏电脑控制器。

IC 损坏的具体情形是什么?  在这种情况下,唯一的连接是 VOUT 上有电压。 电流如何流动到会造成损坏的任何位置?  如果 VOUT 上有电压,然后接通 GND,我就会看到损坏的可能性。 请澄清。 谢谢。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我的标题有误。 它应该是“在对输出应用电源但不输入电源时”

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Jon,

            对于设备,输出针脚电压始终与接地针脚电压相关。 如果接地针脚保持浮动,则输出针脚处可能存在绝对最大额定电压规格违规,这将损坏设备。 过电压足以损坏电脑控制器中的晶体管并永久损坏它。 谢谢!

    此致,

    斯里坎特   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,斯里坎特。  我有一个类似的问题。  我想使用内部5V 电阻分压器。  我希望确保在没有 VIN 且零件不会受到损坏的情况下,我可以在输出处应用20V 电压。  谢谢。   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Jon,

          这是一台相当旧的设备,遗憾的是,我们没有数据表中提供的信息。 根据数据表说明,您可以在输出引脚处连接一个蓄电池(在您的情况下为20V),同时切断输入电源,并将接地引脚接地。 如数据表第7.4.1节所述,请在  断路和输入引脚之间使用一个上拉电阻器(20kΩ≤RPULLUP≤100kΩ)。 尚未提供输出引脚的 ABS 最大额定值,但由于该设备的额定工作电压高达29V,因此您希望如何使用它时,损坏风险很小。

          如果您对提供反向电流保护的更现代设备感兴趣,请告诉我们。 谢谢!

    此致,

    斯里坎特