This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] USB-PD-CHG-EVM-01:具有 BQ25792的 bqStudio

Guru**** 2582405 points
Other Parts Discussed in Thread: BQSTUDIO, USB-PD-CHG-EVM-01, BQ25792, EV2400, BQ25790, TPS25750

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1082077/usb-pd-chg-evm-01-bqstudio-with-bq25792

部件号:USB-PD-CHG-EVM-01
线程中讨论的其他部件:BQSTUDIOBQ25792EV2400BQ25790BeagleTPS25750

您好,

我尝试使用 EV2400连接到 USB-PD-CHG-EVM-01评估板上的 BQ25792。 我 连接 到主板上的 J7接头(接地),并尝试了 EV2400的 SMB (端口1)和12C (端口2),但没有 bqStudio 自动检测任何内容。 我尝试手动选择部件,但我在列表中找不到,尽管有最新的“稳定”版本的 bqStudio (1.3.101内部版本1,2020年5月8日构建)。  

我在使用此通信时遇到了什么问题?  

谢谢,

埃里克  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的埃里克:

    您可以使用 BQ25790文件。 有关详细信息,请参阅以下文章:

    https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/970132/bq25792-can-t-find-bqz-file-for-bq25792-in-the-bqstudio-or-in-ti-com?tisearch=e2e-sitesearch&keymatch=bq25792%2520bqz

    谢谢,

    迈克·埃曼纽尔

      如果回答了您的问题,请单击“已解决”。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨,迈克,

    感谢您提供此文件。 不幸 的是,它不会自动检测 BQ25792,并且在手动加载文件后,bqStudio 无法从 BQ25792读取(从主屏幕或从高级通信屏幕)。  

    我将 TotalPhase Beagle 插入到该标题上,可以看到 TPS25750与 BQ25782之间的通信(地址看起来不错,等等)。  

    您是否知道我应该在 EV2400上使用 Port1 (SMB)还是 port2 (12C)? 我尝试了这两种方法,但这将有助于缩小尝试的范围。

    谢谢,

    埃里克  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的埃里克:

    您应该使用 I2C 端口。 由于 EV2400和 TPS25750之间存在多主中继器的可能性,因此请等待启动后再探测 I2C 线路。 请参考以下常见问题解答。 https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1021137/faq-can-the-ev2400-be-used-to-communicate-with-the-bq25792-through-bqstudio-on-the-board-usb-pd-chg-evm-01

    谢谢,

    迈克·埃曼纽尔

    如果回答了您的问题,请单击“已解决”。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的,我设置了 Beagle 来监视这些行...我的传统7位与8位 I2C 地址混淆正在发生。 因此,在高级通信页面中,将 bqStudio 设置为0xD6 (0x6B <<)地址,可以正常工作:

    但是,每当我在“其他”选项卡中尝试任何内容时,我都会得到“无效地址”:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我忘记了一个非常相关的问题:当它给我提供“无效目标地址”时,它实际上没有进行任何 I2C 通信(我看不到与 Beagle 的任何事务或破坏尝试)。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的埃里克:

    您是否已尝试重新安装 BQStudio? 我曾多次使用 BQStudio 与此部件进行通信。

    顺祝商祺!

    迈克·埃曼纽尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨,迈克,

    我相信我最近因为某种原因重新安装了它吗? 我想我会记住这一点,但我现在要放弃这一点-我通过 TPS 配置工具通过一些调整设置获得了更好的结果。  

    谢谢,

    埃里克  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的埃里克:

    听起来不错!

    我会将此线程标记为“已解决”。

    顺祝商祺!

    迈克·埃曼纽尔