TI 专家您好,
请查看随附的示意图?
通过这个原理图,我们可以为主板供电,主板的工作负载高达~10A (5Vout),但我们看到几块主板上的主 MOSFET U67和 U72烧坏了。 (更换后,烧毁的电路板可以恢复工作)。
请 提供 您对示意图的意见,并分享任何调试 FET 烧录问题的建议。
谢谢
新
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
TI 专家您好,
请查看随附的示意图?
通过这个原理图,我们可以为主板供电,主板的工作负载高达~10A (5Vout),但我们看到几块主板上的主 MOSFET U67和 U72烧坏了。 (更换后,烧毁的电路板可以恢复工作)。
请 提供 您对示意图的意见,并分享任何调试 FET 烧录问题的建议。
谢谢
新
您好 Michael,
我们在以下条件下看到了燃烧的情况。
1.两块板烧坏了 U67,U72 MOSFET 在运行满流量负载时(从5V 开始约为9A 负载),我们怀疑 FET 温度过高,但尚未验证。
2.一个主板烧坏了 U67:主板运行良好,我们在离开实验室前关闭主板。 第二天,我们发现板不起作用。 不确定关机或开机时是否烧坏。
此外,我们发现 U72 VDS 变化很大(即使是输入电压,我们也看到了高电压变化),当我们探测负载电流时,我们发现负载电流处于瞬态状态,并观察到高频振铃与 VDS 电压对齐。 有什么想法吗? 不确定这是否导致任何刻录问题。
只有在通过直流适配器或直流电源为主板供电时才会出现这种情况。 PoE 供电时,这种变化是可以忽略的。
顺便说一句,我们探测了波德图,相位边界为49度,7.8khz,看起来不错。
以下是来自直流电源的 U72 VDS 和48V 直流输入负载电流。
黄色-U72 VDS
蓝色-负载电流


谢谢
新
嘿 Neo,
非常感谢所有这些信息。
我可以询问是否启用或禁用了抖动? 这两种方法都在原理图中,但尚不清楚哪些是填充的,哪些不是填充的。
此外,对于负载瞬态,这是电子负载,系统负载还是电阻负载?
这两个因素中的一个可能在这里发挥作用。
对于热故障,这可能表示布局问题。
如果是关机问题,那将是另一个问题。 因此,是否可以清楚地说,同时存在多个问题,一个影响 FET,另一个影响 U67?
如果此帖子回答了您的问题,请将此主题标记为已解决。 谢谢你。
此致,
迈克尔·P.
应用工程师
德州仪器(TI)
您好 Michael,
此设计禁用抖动。 如果在 组件前面看到符号“@”,则表示该组件没有填充。
负载瞬态是 系统 Wifi 模块的已知行为,它从0 <->1.5A 跳,频率从我们观察到的~10Hz。 基本上,在这种瞬态下,ACF 环路应保持输出稳定。
对于有 FET 损坏的主板,我将与我们的硬件团队再次确认并返回。
实际上,我不确定 VDS 响铃问题是否导致 FET 损坏,或者它们是两个不同的问题。
昨天,我用外部50V 直流电源为 ACF 电路供电,从而隔离了 ACF 电路(拆除降压-升压电路),看起来铃音消失了。
谢谢
新
嘿 Neo,
降压-升压电路肯定会传递正在看到振铃的噪音。 这对我来说很有意义,也很常见。 但是,如果根据我们目前所知,降压升压的响声造成损坏,这将令我感到意外。
我 仍将通过查看断开的 FET 的 VDD_RTN,VC 和 VDS 来调查关闭情况。 这将帮助我们了解控制器和 FET 在关闭期间发生的情况。
如果此帖子回答了您的问题,请将此主题标记为已解决。 谢谢你。
此致,
迈克尔·P.
应用工程师
德州仪器(TI)