This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS92692-Q1:TPS92692-Q1

Guru**** 2538950 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS92692

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1081230/tps92692-q1-tps92692-q1

部件号:TPS92692-Q1
“线程”中讨论的其它部件:TPS92692

大家好,我对谁的关注......

我打算按照 数据表中的建议,将 TPS92692用于降压-升压 LED 驱动器:

该应用程序是+12V 和+24车辆的前照灯。 因此,为了输入电压(全量程),PECs 要求9-36V,I LED = 1A  

低豆需要4个 LED,使4 x 3.0 V 典型电流达到12V

但是,也可以切换大豆,串联的 OS LED 总数将为:8个 LED,当高 BEAB 和低豆打开时,VLED=24V。

当 VIN=9V 和 VLED =24V 时,LED+将等于=33V。    LED/Vin =3,6之间的比率是否正常?   

当 Vin = 36V 和 VLED = 24V 时,LED+将等于= 60V,比率 LED+/ Vin = 1.6  

此拓扑是否符合规格,不会出现不稳定?  

谢谢你

里卡多

  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,里卡多,

    非常感谢您的提问。 我在我们的技术专家中遇到了问题,并将在24小时内与您联系。

    此致,

    卡罗琳

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,里卡多,

    是的,假设最大输出小于62V (即使在过压事件中),它将工作。

    谢谢图安

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    完美的 Tran  

    其他问题:

    电感器应该采用什么?

    使用电子表格,我有3个电感器,它们依赖于 VIN  

     VIN = 9V        28伏        36伏        

         17uH      71 uH       99uH

    谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,里卡多,

    图安今天已不在办公室,但他明天会回到你那里。 感谢您的耐心等待!

    此致,
    卡罗琳

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    完美的卡罗琳……我会很喜欢的

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我认为我找到了卡罗琳的答案,

    Pmax/4 < Po_BDRY < Pomax/2

    8 < PO_BRDY < 12

    VIN_max = 36V

    VO_max = 27V  

    L~33uH

    VO 指示灯的电压是否稳定? 与 GND 无关!

    但我将等待图安的确认。

    谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,里卡多,

    我还会等待图安的回应,然后再将其标记为已解决,但我很高兴您找到了答案!

    此致,

    卡罗琳

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    里卡多

    是的,Vo 是降压升压拓扑中 LED 的电压。

    谢谢图安