“线程”中讨论的其它部件:TPS92692
大家好,我对谁的关注......
我打算按照 数据表中的建议,将 TPS92692用于降压-升压 LED 驱动器:

该应用程序是+12V 和+24车辆的前照灯。 因此,为了输入电压(全量程),PECs 要求9-36V,I LED = 1A
低豆需要4个 LED,使4 x 3.0 V 典型电流达到12V
但是,也可以切换大豆,串联的 OS LED 总数将为:8个 LED,当高 BEAB 和低豆打开时,VLED=24V。
当 VIN=9V 和 VLED =24V 时,LED+将等于=33V。 LED/Vin =3,6之间的比率是否正常?
当 Vin = 36V 和 VLED = 24V 时,LED+将等于= 60V,比率 LED+/ Vin = 1.6
此拓扑是否符合规格,不会出现不稳定?
谢谢你
里卡多