This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ766920:未输出的 REGUT

Guru**** 2559250 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1081050/bq76920-regout-without-output

部件号:BQ76920

大家好,团队

我的一位客户正在使用 BQ766920,他们发现 REGUT 有时会关闭。

REGUT 是否可以始终具有输出,应该配置什么寄存器?

因为我是 BQ766920的新客户,请问您能否就此问题提供一些建议? 希望听到美国的声音

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨,Zoey,

    只要设备处于唤醒状态,REGUT 就应始终具有输出。 TS1引脚上的上升边缘将引导设备。  

    如果部件启动后未显示 REGUT 电压,则设备或主板必须出现问题。 您可以检查设备的其他电源针脚- Regin 针脚是生成 REGUT 的电路的输入电压。 同时检查 CAP1引脚以验证其是否显示3.3V。

    此致,

    马特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    吉·马特,

    感谢您的回复!

    我已让客户检查外部电路并发现没有问题。

    因此,在这种情况下,我可以简单地将 sys_ctl1寄存器从发运模式配置为正常模式吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨,Zoey,  

    要从发运模式过渡到正常模式,TS1引脚上需要有上升电压边缘(有关详细说明,请参阅数据表的第10.4节)。  

    此致,

    马特