This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS25947:设置 OVLO,UVLO 等

Guru**** 2539500 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1081737/tps25947-setting-ovlo-uvlo-and-etc

部件号:TPS25947

特别参考 具有可调 OVLO 的 TPS259474LRPW 部件。

我想澄清几个问题:

1.是否有一组可用于3.3V 应用的推荐设置和限制?

2.希望了解数据表第8.3.2和8.3.3节中所述 UVLO 和 OVLO 公式的用法。 是否有一个我们可以引用的设置示例? 例如,如果我们要设置3.8伏 OVLO 限制,并且输入的电压为3.3V,那么我们应该如何使用该公式?

 

此致,

肯尼亚

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Ken,

    UVLO 和 OVLO 取决于您的选择。 根据您的应用,UVLO 应小于3.3V,OVLO 应大于3.3V。

    请在 数据表中查看9.3典型应用, 并在9.3.2.2设置欠压和过压阈值中查看详细信息。  

    您还可以使用产品页面上的设计计算器输入您的需求,并从计算器中获得建议的值。

    此致

    库纳尔·戈尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,库纳尔,

    感谢您的澄清! 似乎我所指的是数据表的较旧版本,该版本没有提供计算的示例。

    此致,

    肯尼亚