This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5032:开关模式电源中电解电容器缓冲电池的充电控制器

Guru**** 2927690 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1081089/lm5032-charge-controller-for-electrolytic-capacitor-buffer-battery-in-switch-mode-power-supply

部件号:LM5032

大家好,团队  

我的客户开发了交流/直流开关模式电源。 如果他们在交流侧发生压降事件,他们希望很快从电解电容器电池中供应负载:

  • VIN 230 AC
  • Vout 48 V 直流
  • 电池供电最长500毫秒(2.5 A)
  • 蓄电池由22 个2200uF/50V 电容器组成  
  • 充电电流应为0.5A 至1A
  • 充电控制器应检查电池是否已连接  
  • 输出必须有过电流和短路保护  

请您建议如何构建合适的充电控制器?

谢谢  

1月

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好  

    我们没有专门为电池充电器设计的合适控制器。 也许您可以参考属于 BMS 的控制器。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    杰瑞:  

    请注意,这不是正常的电池,应用更像是超级电容器应用。 使用我们的标准 BMS 产品组合,此应用程序将无法正常工作。

    客户询问是否可以与 L5032配合使用。 但也许我们有更好的解决方案。  

    谢谢  

    1月

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好,Jan

    反向转换器是更好的解决方案,因为交流/直流输出功率低于50W,您只需要在辅助侧设计 CV/CC 反馈。

    另一种解决方案是使用具有48V --56V 输出范围的标准交流/直流电源,然后使用具有 CV/CC 控制的降压转换器输出48V/1A-max,为超级电容充电。

    B R

    安迪