This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM33150:LM3150MHX

Guru**** 2812305 points

Other Parts Discussed in Thread: LM25145

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1080499/lm3150-lm3150mhx

部件号:LM3150
《线程》中讨论的其他部件:COTLM25145

您好,

在 LM33150中,如何设置切换频率? 由于 COT 结构,如果输入电压和负载因 切换频率而异。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,对于这种 COT 控制体系结构,FSW 相对于 Vin 和负载相对稳定。 考虑将 LM25145控制器用于固定的 FSW。

    此致,

    蒂姆

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请告诉我 LM3150MHX 数据表中未提供的控制器的死时间

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请告诉我 LM3150MHX 数据表中未提供的控制器的死时间。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Santhoshwaran,  

    大约为40ns -请使用 EVM 检查性能。

    此致,

    蒂姆