请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
部件号:UCD90124A “线程”中讨论的其它部件:UCD90124,
您好,
我可以使用 UCD90124A 高压电源调节器(带外部 BJT NPN)吗?
(在数据表中,“V33FB: 3.3V 线性稳压器反馈连接”。 保持未连接。”)
谢谢,
艾雷兹
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.