This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCD90160A:时钟/数据上升时间和下降时间

Guru**** 2533390 points
Other Parts Discussed in Thread: UCD90160A, UCD90124A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1081837/ucd90160a-clock-data-rise-time-and-fall-time

部件号:UCD90160A
“线程”中讨论的其它部件: UCD90124A

您好,专家,

我的客户希望使用序列发生  器,他们希望了解有关时钟/数据上升时间和下降时间(tr 和 tf)的信息。

UCD90160A 数据表: 最大 TR 为120ns

UCD90124A 数据表:  最大 TR 为300ns

SMBus 协议:  最大 TR 为1000ns@ 100kHz,300ns@ 400kHz, 120ns@ 1MHz

客户希望了解:

1为什么我们 的 UCD90160A 和 UCD90124A 具有不同的 tr 规格? 为什么它们的规范与 SMBus 协议不同?

2他们可以使用在 UCD90160A 中有300ns>tr>120ns 的 I2C 吗?  1000ns>tr>300ns 的情况如何?

如果不是,如果他们使用这种方法,会发生什么情况?

谢谢

此致,

肖恩·宋

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    您有旧的 UCD90160A 数据表,我们已对其进行更新以更正上升 和下降时间。

    请访问 TI.com

    此致

    宜和

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Yihe,

    非常感谢您的专业回答。

    在更新的 DS 中,对于10kHz 至400kHz,tr 为最大300ns。  

    我们的客户 操作频率为100KHz。

    它们的 TR 为344.79 ns > 300 ns。

    但它适合  SMBus 协议:  最大 TR 为1000ns@ 100kHz。

    因此,他们想知道 这会 对 UCD 设备产生什么影响(tr 是344.79ns@ 100kHz,加上10%的边界380ns @ 100kHz)?

    谢谢

    此致,

    肖恩·宋

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    UCD90160A 完全符合 I2C 规范。  

    300 ns 的上升时间是400 kHz 的速度。如果客户以100 KH 的速度运行,则为1000 ns

    此致

    宜和

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Yihe,

    明白了。

    非常感谢。

     我们的序列发生器的 I2C 正时规范是否都是这样?

     

    谢谢

    此致,

    肖恩·宋

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    没错。

    谢谢

    宜和