This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV743P:TLV743输出电压不稳定

Guru**** 2392905 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1081575/tlv743p-tlv743-output-voltage-not-stable

部件号:TLV743P
“线程:测试”中讨论的其它部件

您好,

我使用 TLV743进行2.5V 固定输出。 我已附上示意图供参考。 当我应用 EFT (100KHz 突发量)级别4时,输出2.5V 变为1.5V ,但我对 IC 的5V 输入是稳定的。 输出负载= 5mA。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,  

     您将100kHz 应用于何处? 100kHz 信号的振幅是多少?

    您是否有输入电压和正在应用的信号的范围图?

    我认为信号可能会使部件失学,但在我在更多测试点看到示波器射门之前,我无法肯定地说。  

    最佳

    朱莉特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    感谢你的回复。

    我附上了我的设计的方框图。 我正在A&B 点应用4KV 100KHz 的电快速瞬态(IEC 610000-4-4) 测试期间,TLV743的5V 输入稳定,但输出显示大约1V 骤降。 TLV743的负载电流=最大6mA 在上一条消息中,我在测试期间附加了波形。 黄色波形= 2.5V (TLV743输出时),绿色波形= 5V (TLV743输入时)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,  

    您是否有电流探头来测量负载? 您使用的是 ELoad 还是电阻负载?

    您是否有探针连接到启用输入?

    绿色波形看起来像是部件跌落后的瞬态响应,即输出上的电容器有助于部件恢复到调节状态。  

    最佳

    朱莉特