This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25731:需要 BMS IC 型号

Guru**** 2519380 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1081958/bq25731-model-of-the-bms-ic-required

部件号:BQ25731

我设计了电池管理系统示意图,我想在原型设计和 PCB 设计之前对其进行模拟,因为我不能冒风险。我使用的 IC 是 BQ25731RSN,我在网上找不到用于该系统的 SPICE 模型。 我的问题是:

  1. 如何使用数据表在 SPICE 软件上对此 IC 建模?
  2. 如果无法对 IC 建模,那么我如何估计它在 SPICE 方面的行为
  3. 此外,我在电池管理工作室看到,此 IC 在该软件上不可用。 BM Studio 上是否有与之类似的 IC?  

建议我提供任何文件,应用说明或建议来模拟这种行为。 我将非常感谢你。  
谢谢,

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我是设备建模的新手。 不确定如何对此设备建模。 相反,建议您订购评估套件,该套件比模拟更准确。 BQZ 文件如下。

    https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/999085/bq25730evm-bqz-file

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢!
    这将有所帮助,但您能否在此提及/致电一位建模专家。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    蓄电池充电器有多个控制回路,蓄电池可能是一个源或负载。 由于充电器回路补偿,输入适配器与电池的复杂性以及控制回路交互的复杂性,模拟并不能很好地模拟这种行为。 我们不支持电池充电器的 SPICE 类型模拟,但我们将继续为应用相关问题提供最佳支持。