This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPSM63606:检查 tpsm63606的原理图

Guru**** 2560390 points
Other Parts Discussed in Thread: TPSM63606

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1080733/tpsm63606-check-the-schematic-of-tpsm63606

部件号:TPSM63606
“线程: 测试”中讨论的其它部件

有谁能帮助检查 tpsm63606的原理图?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    请在此处提供示意图,以便适当的应用工程师帮助您。

    此致,

    吉米

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../ti-power-card-v1.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我已经收到了示意图,并将在我完成审查后立即提供反馈。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    对于 U6和 U7,可能需要更多的输出电容。 我建议在输出上使用2 x 27uF,因为对电容器的直流偏置效应将使有效电容低于预期。 这是一个良好的起点,您可以进一步评估所需的输出波纹和负载瞬态响应。  

    有关 U5 (降压转换器至反向降压升压)的信息,请参阅本应用程序中有关设计建议和指导的说明(https://www.ti.com/lit/an/snva856a/snva856a.pdf)。 我首先要注意的是输出转换的输入。 在 IBB 中,输入电压针脚将经历 VIN -(- VOUT)的电压。 如果您的输出电压为-15V,并且建议的最大输入电压为36V,则输入电压不能大于21V,否则将高于输入范围。 此外,IBB 中的电流大于常规降压,因此您的应用很可能无法得出6A,这是降压转换器的最大电流额定值。 有关使用 IBB 时的操作注意事项,请参阅第4节  

    此致,

    吉米

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回复!

    根据 snava856a.pdf

    在数据表中,最大电压为42V。 这是对的吗? 顺便说一下,如果输入电压为24V,输出电压为-15V,会发生什么情况? 此外,如果输入电压为24V,您是否可以推荐输出-15V 的芯片以及与 tpsm63606兼容的引脚。 谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    建议的输入电压为36V,而绝对最大电压额定值为42V。 数据表中的电气特性和系统特性遵循建议的输入电压。 任何高于36V 的电压都未在运行中进行测试,因此将由您进行验证和验证。

    遗憾的是,没有适合您应用的电流替代高输入电压电源模块。

    因此,我建议让 TPS63606EVM 验证和测试您的应用。

    此致,

    吉米