This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5010A:输出错误

Guru**** 2535150 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5010A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1080925/lm5010a-wrong-vout

部件号:LM5010A

您好,

你好。

我们的客户在设计中使用了 LM5010A,但输出有问题。 请参阅以下详细信息。

我使用 Power Designer 工具中推荐的精确设计:  

功率设计师工具:
 

 

我的设计:  

我刚刚在输入端添加了整流器,因为输入信号是6-60Vpp 交流信号





我的问题:


我的输出电压为6.5V,而不是5V,我无法确定原因


请帮帮我。  


谢谢你。


此致,

塞德里克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

    请提供输入电压,开关节点电压和输出电压的波形。

    此外,PCB 布局的图像。

    可能是输入电压变化太大。

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,弗兰克,

    感谢您的回复。

    这已解决。 RTN 针脚未连接。


    此致,

    塞德里克