This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UC1901-SP:生命周期结果- Vref,Vos,IOS 和 IB 参数漂移

Guru**** 2600135 points
Other Parts Discussed in Thread: UC1901-SP

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1081818/uc1901-sp-lifetest-result---vref-vos-ios-and-ib-parameter-drift

部件号:UC1901-SP
“线程: 测试”中讨论的其它部件

您好,

我们正在将 UC1901-SP 组件用于空间程序。 我们在5962-89441SMD 中看到,对组件进行了125°C/1000h 的寿命测试,但没有对以下参数给出漂移:Vref,Vos,IOS 和 IB。

因此,对于这些参数,我们猜测生命测试的成功标准是参数的初始容差。 但是,通过在飞行任务持续时间和温度上进行外推,我们的设计无法接受参数漂移。

您对此组件有更准确的数据(生命周期报告,参数漂移...)吗?

此致

尼古拉

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨,尼古拉斯,

    您认为寿命测试保持在设备的初始参数范围内是正确的。
    我将看到我们可以向您提供哪些信息。

    我可以通过注册您的帐户时使用的电子邮件向您发送电子邮件,以详细讨论此事吗?

    谢谢,
    丹尼尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,丹尼尔,

    感谢您的回答。

    是的,您可以通过此地址向我发送电子邮件。

    此致,

    尼古拉

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    此操作已脱机。

    谢谢,
    丹尼尔