This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ76952:NTC 温度计算公式

Guru**** 2557670 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1081444/bq76952-ntc-temperature-calculation-formula

部件号:BQ76952

大家好,团队

客户提出的问题可能需要您的帮助:

Ω 已获得 Coef A1~Coef A5和 Coef B1~Coef b4的值,TS1寄存器配置为0x0B,即18 μ V 上拉热敏电阻测量,18K 温度模式,温度测量报告,但不用于保护 ADC 输入或热敏电阻。  他们想知道用于计算 TS1检测到的温度的公式。

请帮您检查此案例? 谢谢。

此致,

樱桃

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Cherry,您好!

    我们不公布温度的计算方式,因为它包含内部信息。

    我们有一个新的内部工具来计算系数(如果需要)。

    此致,

    路易斯·埃尔南德斯·萨洛门

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Luis,

    谢谢,他们确实需要这种工具。 您可以通过私人消息或电子邮件向我发送消息吗?

    谢谢,此致,

    樱桃

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Cherry,您好!

    他们可以发送温度与电阻表,我们可以为他们计算。 他们还希望设备在什么温度范围内工作?  

    此致,

    路易斯·埃尔南德斯·萨洛门

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Luis,

    谢谢。

    请参阅以下链接:

    CFS 文件/__key/communityserver-discussion-components-files/196/_7451E452296EA65E204F1F61685608FF_NTSA0103FZK06_09FF_.pdf

    [引用 userid="450206" url="~ë/support/power 管理-group/power 管理/f/power 管理-forume/1081444/bq76952-NTC- temperature-calculate-ide/4004643#4004643"],他们还希望设备在什么温度范围内工作?  [/引用]

    从-40°C 至120°C

    谢谢,此致,

    樱桃

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Cherry,您好!

    我计算了-40C 到105C 范围的系数(这与 PDF 中的表格所示的相同)。 如果温度范围较窄,通常会得到更好的结果。

    最佳 A [A1 A2 A3 A4 A5]=[-13967 23605 -16652 20952 4029]
    最佳 B [B1 B2 B3 B4]=[-4428 6385 -4541 4314]
    ADC0 = 11703

    这是预期的错误:

    此致,
    路易斯·埃尔南德斯·萨洛门