This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ27426:用于使用2系列锂离子电池的应用的 bq27426测量设计,

Guru**** 2812305 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ24172, BQ27426, BQ34Z100, BQ28Z610

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1081396/bq27426-bq27426-gauging-design-for-applications-with-2-series-li-ion-batteries

部件号:BQ27426
“线程”中讨论的其它部件:BQ24172BQ34Z100BQ28Z610

大家好,团队

我的客户正在评估其采用 BQ24172+2S2P 电池设计的电池组系统,他们正在寻找电池组的电量表。

根据 bq27426使用2节锂离子串行电池的测量设计

他们是否可以在系统端的充电电路(BQ24172RGYT)中使用 BQ27426作为以下架构来监控2S2P 电池组寿命和 SOC?

您是否对客户将 BQ24172+BQ27426用于2s2p 电池系统有任何疑问?

如果不推荐,请建议使用适合2s2p 系统端解决方案的仪表。 是 BQ341100吗? 谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果 bq27426的设计与您引用的应用手册中的设计类似,则可以与2s2p 配合使用。 TI 拥有 bq34z100,该产品旨在支持2s (及更多),因此这将是一个更合适的量表(它具有专为多芯测量设计的 FW 功能)。

    最好的仪表是 bq28z610,因为它具有专用的具有单元平衡和保护器的2s 测量固件。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    感谢您的建议。 客户希望在系统侧构建仪表,而不是仪表侧。

    客户希望咨询您关于应用手册的设计问题。

    • 2S2P 蓄电池输出电压为7.2V,BQ27426燃油表仅支持4.2V,4.25V,4.4V 系统。  由于 7.2V/2=3.6V, 分配器电压 不 在仅支持的4.2V,4.25V,4.4V 范围内,因此使用带有 OP 电路的分压器的 BQ27426燃油表的应用设计是否存在问题?
    • 客户的2S2P 蓄电池容量为10800mA,BQ27426燃油表支持容量为14000mA。  2S2P 的7.2V 分压降(3.6V)是否会影响容量计算?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    第一:这些电池单独充电只能达到3.6V? 这表明化学与 bq27426不兼容。

    #2:参见#1。 bq27426的容量限制不取决于系列单元格的数量。 如果2S2P 包装在最大容量限制内,则该限制不是问题。 但化学似乎是一个问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    很抱歉。 我对仪表应用不太熟悉。 我们 希望与您协商。

    下图是客户 的电池规格,其标称电压为3.6。 那么,bq27426与 NCR-2270A 单元不兼容? 你会有什么建议吗?

    客户希望在系统侧设计仪表。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    以第一个订单估计值计算,bq274274的内置化合物可以使用充电电压(而不是标称电压)进行选择。 根据屏幕截图中的 NCR-2270A 规格,充电电压为4200mV。 因此,您可以尝试使用 ChemID 1202 (Chem_B)。

    请注意,这只是第一个订单的估计值。 细胞的行为仍有可能与 ChemID 1202的行为不匹配,因此建议您与 https://www.ti.com/tool/GPCCHEM 核实, 将提供一份报告,其中包括一份分析,如果内置的 Chemid 兼容。