This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ4050:关于 BQ4050压力或断路引脚

Guru**** 2539500 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ4050, BQ40Z50

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1081777/bq4050-about-the-bq4050-pres-or-shutdown-pin

部件号:BQ4050
“线程”中讨论的其它部件: BQ40Z50

尊敬的 TI 专家:

现在我正在设计使用 BQ4050的电池 PCBA,关于 PRES 引脚,我有一些问题,

1.如果我不使用 Detect sys pres,我可以在 DA 配置中设置 NR 为1,并让压力引脚浮动,对吗?

2.如果我使用 Detect sys pres,我需要在 DA 配置中设置 NR 为0, 我想知道 sys pres 电压范围?  

我想如果 R28是200,R29是1K,如何计算压力针脚电压?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    通常,我们建议使用 EVM 作为设置您自己原理图的指南,由于齐纳夹紧电压,EVM 上的 sys 压针将脉冲(每250毫秒测量一次)略高于4V。  

    数据表中还有关于此引脚的信息: 6.12电气特性:Pres,BTP_INT,DISP

    顺祝商祺!

    威瓦特·凯勒

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果我不使用此功能(PRES 引脚),  我可以在 DA 配置中设置 NR 为1,并让 PRES 引脚浮动,对吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    我认为此线程将回答您的问题,BQ40Z50硬件问题也可以应用于 BQ4050: https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/581434/bq40z50-r1-regarding-pres-pin

    如果您不使用该功能,则可以使引脚保持浮动。

    顺祝商祺!

    威瓦特·凯勒