This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS40305:达到35MHz 的峰值

Guru**** 2826855 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS40305

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1080742/tps40305-getting-the-peak-of-35mhz

部件号:TPS40305
“线程:测试”中讨论的其它部件,

您好,Team,

在 FCC-15B RE 测试期间,我们获得了35MHz 的峰值。

这是原始线程 链接

我们绕过了输入 LC 滤波器,看起来是一个改进,但这并不是我们可以在实验室中测试的主要滤波器。

让我们了解进一步的解决方法。

此致,

普拉蒂克潘查尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好, Pratik,

    我们的美国团队将检查并尽快回复您。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Pratik,

     请提供所有层的 PCB 布局和材料明细表吗? 此外,您能否向我展示显示35MHz 峰值的新 EMI 结果? 谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,

    Tomoya: 能否提供所有层的 PCB 布局和材料明细表?

    Pratik:下面是所有图层和 BOM 文件的快照。

    e2e.ti.com/.../TPS40305_2D00_BOM.xlsx

    e2e.ti.com/.../TPS40305_2D00_ALL_2D00_Layers.pdf

    Tomoya:您还能告诉我显示35MHz 峰值的新 EMI 结果吗?

    Pratik:下面是故障峰的快照,只有 TPS40305处于打开状态,所有其它情况均处于关闭状态。

    如果您有任何疑问,请告诉我。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Pratik,

    您的快照看起来是经过的结果,但我假设它在所有其他事情都打开后会失败吗?

    我建议的第一件事是在输入电缆前面的输入连接器附近添加一个 HF 电容器。 33nF,0805尺寸电容器可能是一个不错的选择,因为它的阻抗似乎最低,大约为35MHz。

    白边是否是金属屏蔽的规定? 如果不是,它在改进 RE 方面非常有效,所以如果这是一种选择,我建议您这样做。

    频率>30MHz 的 RE 可能很难修复(通常与共模噪声相关),您可以通过添加更多的 GND 平面区域并将它们拼接在一起以实现低阻抗 GND 和更好的屏蔽来改进它。 我建议在未使用的空间(例如第8层等)中使用 GND 进行泛洪。

    另一种选择是使用共模阻气门,在我看来,这种阻气门对降低 CE 和 RE 都非常有效。 您可以用共模阻气门替换 LC 过滤器。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,

    感谢您的回复。

    您能给出我们需要尝试的 CMRR 的价值吗?

    此致,

    普拉蒂克潘查尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Pratik,

    对于共模阻风门,请查找具有最高共模阻抗约35MHz 的阻风门,如下所示。 在数据表中查找阻抗与频率图。 此外,请记住要查找其他规格,例如电流额定值可以支持输入电流等