This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM7480-Q1:ISO-7637或 ISO-16750脉冲的模拟

Guru**** 2553450 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1081541/lm7480-q1-simulation-of-iso-7637-or-iso-16750-pulse

部件号:LM7480-Q1
“线程:测试”中讨论的其它部件

大家好,团队

请提供上述脉冲的工作模拟模型。 如果没有模拟可用,请建议您是否进行模拟,在模拟中,能量可以在没有串联电阻的情况下受到限制。 我正在使用 Tina 模拟器。

维卡斯·达巴斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Vikas,

    您是否正在寻找模拟 ISO 7637-2:PULSE-1  和 ISO 16750:未抑制/抑制负载倾倒 ?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    帕尔韦恩,您好!

    我正在寻找未抑制的负载转储。

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的确认。 让我检查一下我们是否可以支持这项工作,然后再回来。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Vikas,

    在 TINA 中,我们没有汽车脉冲,但我们可以使用电压发生 器并编辑其属性来创建汽车测试脉冲电压源。

    1. 双击电压发生器  
    2. 在弹出框中,您可以编辑内部电阻
    3. 然后单击“夜间”行中的三个点
    4. 然后选择"等轴线性函数"
    5. 在文本框中,您可以在每条线路中输入“时间”和“电压”,以便生成类似于 汽车测试脉冲的信号

    此致,

    普拉文

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    帕尔韦恩,您好!

    我尝试模拟它。 当输入变为零或负时,它停止工作,当输入变为正常时,它不会重新启动。 请确认。

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您能否与我共享模拟文件? 我可以检查是否有任何问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    帕尔韦恩,您好!

    您能否提供电子邮件 ID? 我确实想透露这一示意图。 我将共享模拟文件。

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Vikas,  

    我已向您发送朋友请求。 请接受。 我们可以在私人聊天中继续讨论。