请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
“线程”中讨论的其它部件:LM5158, LM5156大家好,团队
TI 是否有与 LT8365类似的解决方案? 如果包括 MOSFET 更好。
规格:
VIN=15V~24V
VO = 120V@0.1A
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好,
感谢您的帮助。 您可能会考虑具有外部 MOSFET 的 LM5156或带有集成开关的 LM5158,但在这种情况下,您需要一个额外的充电泵来达到120V (如第31页的图10-6: https://www.ti.com/lit/ds/symlink/lm5158.pdf )
此致,
EM