This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LP5521:启用引脚电路

Guru**** 2826855 points

Other Parts Discussed in Thread: LP5521TMEV

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1081892/lp5521-enable-pin-circuit

部件号:LP5521

您好,

请回答以下有关启用 PIN 的问题吗? 我引述如下:

在数据表中,我漏掉了有关布线的具体信息,例如,在系统启动时,必须预计来自驱动 EN 引脚的微控制器的控制线路可能具有高阻抗。 在评估板 LP5521TMEV 的电路中,我没有看到针对这种情况的任何预防措施(如下拉电阻器)。

我可以将其作为参考电路,还是应该考虑使用下拉式电路?

此致,

Gokhan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Gokhan 您好,

    EN 引脚的 VIH 为1.2V,我认为不必在此引脚上添加下拉路径。