This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5021:LM5021同步功能应用程序问题

Guru**** 2826855 points

Other Parts Discussed in Thread: LM5021, TINA-TI

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1081729/lm5021-lm5021-sync-function-application-problem

部件号:LM5021
“线程: TINA-TI测试”中讨论的其它部件

LM5021具有 RT/同步功能,我在数据表或 TI 网站上找不到任何应用原理图。 有人能告诉我如何找到它吗? 谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨,克莱德:

    感谢您对 LM5021感兴趣。  用于连接 LM5021的同步功能。 您可以将该连接称为下面的上一个 E2E 线程,希望它对您有所帮助。  

    https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/391767/external-clock-synchronization-of-lm5021-pwm/1410280?tisearch=e2e-sitesearch&keymatch=LM5021%252525252520Sync#1410280

    此致,  

    韦斯利

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我在提供给您的链接中看到了这些信息,7年前的同步问题仍未解决。他的问题与我的问题相同。

    我使用 TINA-TI 模拟向 LM5021的 RT 引脚注射外部时钟,然后发现同样的问题发生了。这就是外部时钟无法同步 RT (原始自由运行频率)。 我只是想知道 TINA-TI 的 LM5021模型是否真实足以显示真实的函数。由于我向 RT 引脚注入5V 100ns 脉冲时钟,RT 引脚的电压仍为 DC 2V,而 RT 上没有偏差。

    有什么建议?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨,克莱德:

    由于 VRT 不应平坦,因此模拟模型似乎不够真实,无法很好地同步功能。 控制器检测同步信号时,正向峰值应大于3.8 V。 我很抱歉。 数据 表(第12页)中记录的方法可以实现同步功能。 请通过实际测试测试来测试此功能吗?

    此致,  

    韦斯利

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的,我会通过真实测试来尝试。 感谢你的回复。