This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS54201:输出错误

Guru**** 2927270 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS54201

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1081893/tps54201-output-is-wrong

部件号:TPS54201
“线程:测试”中讨论的其它部件,

您好,

我的客户正在使用 TPS54201进行测试,他们发现输出错误,如下所示。  无论输入 PWM 的占空比如何变化,输出波形与下图相似,导致负载 LED 指示灯闪烁。您可以帮助检查它吗? 谢谢!  

更多有关 客户测试电路的波形。  问题1. 开关通道2。 电感器电流 CH3。 输出电压和 CH4。 FB 电压。

和示意图如下所示。 LED 规格为 12V/2.4W LED,PWM 输入幅值为1.5V。   

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨,Jim,

    我需要一些时间来做分析并在稍后回复您。

    巴西,

    罗宾