This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UC3525A:推挽模式到并行模式(单端)

Guru**** 2777545 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1081792/uc3525a-push-pull-mode-to-parallel-mode-single-ended

部件号:UC3525A

大家好!

上周,我向您的支持团队询问了 UC3525数据表的图10。 我担心这条线路会如何工作,并要求提供一个示例。 没有答案。

首先,这条电路从推挽模式转换为并行模式(单端),不是吗? 我尝试了许多方法来实施此电路,但它不能正常工作。 我 发现问题的根源可能是输出阶段的构建方式。  如果您查看图09,您将看到晶体管 Q9和 Q10具有相同的电源,因此 这是一个恶性循环。

所以,目前我在互联网上进行了辅导,没有人以这种方式实施这条线路。 我发现的最佳选择是在输出 A 和 B 中放置快速响应二极管,并将它们合并在一起。

我的问题是,请您(TI 或其他人)告诉我您认为此电路如何工作? 您能否分享一个功能示例? 如果它不起作用,为什么数据表中存在?

非常感谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    我没有看到有人使用图10来调节电压输出。 我认为这种配置与齐纳类似,并为 VIN 提供电压参考。  它就像一个很早就流行的线性电源。