This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[FAQ] [参考译文] [常见问题] BQ76952EVM:为什么我的 BQ7692x 器件无法与 BQStudio 连接?

Guru**** 2585275 points
Other Parts Discussed in Thread: BQSTUDIO, BQ76952EVM, BQ76952, EV2400

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1082090/faq-bq76952evm-why-is-my-bq769x2-device-unable-to-connect-with-bqstudio

部件号:BQ76952EVM
“线程”中讨论的其它部件:BQSTUDIOBQ76952EV2400

当我将 BQ76952EVM 连接到 PC 时,BQStudio 不会自动检测设备。 这种情况的常见原因是什么?

电源培训视频:https://training.ti.com/search-catalog/field_language/ZH-CN?keywords=%E7%94%B5%E6%BA%90%E7%AE%A1%E7%90%86&start%5Bdate%5D=&end%5Bdate%5D=

电源培训小程序码

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    首先,请确保按照《EVM 用户指南: https://www.ti.com/lit/pdf/sluuc33》的“快速启动”部分中的所有步骤进行操作 

    • EVM 的 BAT+和 BAT-端子之间应连接电源,以为设备供电。
    • USB 电缆应从 EVM 上的 micro-USB 连接器连接到 PC。 连接后,三个绿色 LED 指示灯将亮起。
    • 检查 BQStudio 窗口左侧的 BQStudio 仪表板。 这将指示板载微控制器是否已连接(EV2400)及其使用的固件版本。 它还将指示 BQ76952设备是否正在成功通信。
    • 同时确保没有其它 EV2400模块连接到 PC。 如果是这样,则应为每个 EV2400模块打开单独的 BQStudio 窗口。

    对于较新的设备,需要下载最新版本的 BQStudio,即 BQSTUDIO-TEST 版本。 这样,它肯定会包括最新的产品。 这是 BQStudio 无法自动识别设备的最常见原因。 https://www.ti.com/tool/BQSTUDIO 

    链接至 BQ769x2常见问题主页