This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC27223:ESD 等级//UCC27223PWPR

Guru**** 2668435 points

Other Parts Discussed in Thread: UCC27223

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1080322/ucc27223-esd-ratings-ucc27223pwpr

部件号:UCC27223
“线程:测试”中讨论的其它部件,

你好。

P/N:UCC27223PWPR

我正在为此零件号创建交货规格。
《资格摘要》中,ESD- HBM 和 CDM 的结果被描述为“参见数据表”。
但是,数据表不显示 ESD 的结果。
请告诉我测试结果。
(数据表为 SLUS558−2003年12月。)

谢谢。
此致,

村武

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Takeshi,  

    感谢您对我们的司机的关注。 请允许我花几天时间来了解这一点,我将在星期二之前收到最新消息。

    您是否计划将此设备用于新的开发? 如果是这样,如果您能提供有关您要求的更多信息,我可以推荐一个更新的驱动程序。

    此致,

    莱斯利

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Leslie,

    感谢您的及时回复。
    我正在等待您对 ESD 评级的回答。

    客户已经决定使用该产品,但我们需要提交产品审批的交货规格,我们需要描述其中的 ESD 等级。

    此致,
    武西

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Takeshi,

    感谢您提供更多信息。 我已经联系过我们的质量团队,我正在等待他们的回应。 明天我将为您提供最新信息。  

    此致,

    莱斯利

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Takeshi,  

    我对此表示歉意,我们正在努力向您提供这些信息。 由于这是一台较旧的设备,我们必须在不同的数据库中搜索。 我会在接下来的几天内随时向您通报最新进展。  

    此致,

    莱斯利

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Takeshi,  

    感谢您的耐心等待。 请参阅以下 UCC27223设备的 ESD 等级:

    • 人体模型(HBM):2.5kV  
    • 充电设备型号(CDM):1.5kV  

    此致,

    莱斯利