This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ76952:故障工作问题,CAN't 重置引脚33

Guru**** 2538930 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ76952, INA181

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1081988/bq76952-failed-work-issue-and-can-t-reset-with-pin33

部件号:BQ76952
“Thread: TestINA181 (线程:测试,INA181)”中讨论的其它部件

大家好,团队

在整个封装测试期间,BQ76952芯片突然断电,芯片33针脚连接到高电平,无法重置。 具体步骤如下
1.连接蓄电池连接器 B1-B7蓄电池,然后连接 B8-B15蓄电池;
2.加电后发现芯片无法正常工作;
3.使用万用表测量 REG1的电压,REG1的电压为0V;
4.拔出电池采样连接器并重新连接,芯片可以正常工作,REG1的电压正常;

请就此问题提供一些建议。 谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    陈您好,

    REG18的电压是多少? 他们是否有默认启用了 REG1的零件? 他们将 RST_Shut 保持在高位了多长时间? 如果按住一秒钟以上,部件将关闭。

    连接蓄电池后,他们需要通过在 Pack 端子上施加电压来唤醒设备,方法是施加充电器电压或短暂地短路 BAT+和 Pack 端子。

    此致,

    路易斯·埃尔南德斯·萨洛门

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,路易斯,

    非常感谢您的快速回复  

    我会与客户核实您的建议,您能否帮助检查您的建议? 非常感谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    陈您好,  

    我等待他们的回应!

    他们的示意图似乎很好,我可以看到。 尽管我真的看不到他们的 FET 驱动电路。

    我也不能评论他们的电流放大器(INA181),该部件来自不同的团队。

    对于它们的外部单元平衡,我只想为它们评论一下,以确保20欧姆将导致足够的电压降,使其外部 FET 能够打开。 我们在 “使用 BQ769x2电池监测器进行电池平衡 ”应用程序报告中详细介绍了这一点。 我们通常使用100欧姆(推荐的最大电阻器),以确保各 Vgs 之间有足够的电压降。

    此致,

    路易斯·埃尔南德斯·萨洛门