This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ2980EVM-883:指南步骤的说明

Guru**** 2763595 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ2980, BQ2982

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1080660/bq2980evm-883-clarification-on-guide-steps

部件号:BQ2980EVM-883
“线程”中讨论的其它部件:BQ2980TESTBQ2982

您好,

在用户指南 第2.4节中,它说明了这一点

1.如图1所示,将1号可调电源(VBAT)作为电池连接连接在 BAT+和 BAT–端子之间。
2.如图1所示,将2号可调电源(VPACK)作为充电器连接在 Pack+和 Pack 端子之间。 假设欠压故障,bq2980将在关机模式下通电(启动)。 如果 Pack+上的电压大约为2 V,则假设零电压充电,设备将退出关闭状态,因此 CHG FET 将打开。 但是,由于设备假定欠压故障,DSG FET 仍将关闭。
3.根据需要,在 Pack+和 Pack 终端之间连接电子负载,参见图1。
4.将1号电源设置为3.6 V,能够接收或输出100 mA–200 mA,启用电源。
5.使用散热器将2号电源设置为4.0 V,或电源设置为100 mA–200 mA,启用电源并禁用电源。 观察 bq2980从关机模式过渡到正常模式。 如果 VDD 引脚与 Pack 引脚短路,bq2980设备也可以进入正常模式。 另请注意,在正常模式下,两个驱动器(充电和放电 FET 打开)的工作电压都将超过9.5 V,详见图2。


我对这些步骤的疑问:
1.在步骤1或2中,它都没有指定设置电源的电压,因此我认为这意味着在电源关闭时连接电源。 如果是这种情况,那么 bq2980将如何在步骤2中“启动”? 如果要在步骤1和步骤2中设置电压,请指定值/范围吗?
2.如果要在步骤1和2中施加电压,那么在步骤3中是否不会有火花,电压峰值等风险? 我是否应该为此采取任何安全措施? 在这里连接到交换机会更好吗?
3.我仅有的电源设备没有某些“启用/禁用”开关。 我的耗材在打开/关闭时有一些上升/下降的情况。 是否有任何损坏此类上升/下降电压的风险? 我应该包括一个外部开关,以便更立即地打开/关闭电压,还是这会导致更糟糕的情况?

此致,
克里斯托弗

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,克里斯托弗,

    1.在步骤1或2中,它都没有指定设置电源的电压,因此我认为这意味着在电源关闭时连接电源。 如果是这种情况,那么 bq2980将如何在步骤2中“启动”? 如果要在步骤1和步骤2中设置电压,请指定值/范围吗?
    是的,这假设两者都将关闭。


    2.如果要在步骤1和2中施加电压,那么在步骤3中是否不会有火花,电压峰值等风险? 我是否应该为此采取任何安全措施? 在这里连接到交换机会更好吗?
    其余步骤说明了打开电源的正确步骤以及打开电源的顺序。 本测试过程只是为了测试设备是否能够打开,除非您要测试充电电流,否则不需要再使用负载中的第二个电源。 如果您只是想看看部件是否能够打开,您可以 将 BAT 电压短接至 Pack 引脚,这将使部件脱离关闭状态并进入正常模式,如步骤5所述。 在设备处于正常模式后,您还可以使用电子负载或电阻器测试负载。


    3.我仅有的电源设备没有某些“启用/禁用”开关。 我的耗材在打开/关闭时有一些上升/下降的情况。 是否有任何损坏此类上升/下降电压的风险? 我应该包括一个外部开关,以便更立即地打开/关闭电压,还是这会导致更糟糕的情况?
    只要它不超过 IC 中引脚的绝对最大值,它就应该是可以的。

    此致,

    路易斯·埃尔南德斯·萨洛门

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Luis,

    感谢您的介绍。 我在您所回复的另一篇帖子中提出了相关问题,所以我不会在这里将这些信息翻一番,但您能否澄清评估板上我会测量/测试哪些内容以表明它处于正常与关机模式? 这是可以通过 G_CHG 和 G_DSG 上的电压观察到的,还是需要电流测量来验证?

    此致,
    克里斯托弗

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,克里斯托弗,

    是的,您可以根据 FET 状态了解这一点。 我建议您测量每个门源以进行确认。 当为单元模拟器供电时,如果发生欠压故障,设备将退出关闭状态,因此 CHG FET 将打开。 如果部件完全脱离 SHUTDWON,CHG 和 DSG FET 都将打开。

    此致,

    路易斯·埃尔南德斯·萨洛门

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,路易斯,

    再次感谢。

    我成功地完成了所有测试序列,并提出了一些后续问题。 在撰写完这篇文章后,我意识到这篇文章有点切和冗长,所以请告诉我,您是否希望我将这些内容移到新的帮助主题中。

    问题根据指南中的步骤进行组织:

    步骤2.4.4:
    我注意到一个正确的 V_batt (例如 3.6V)保持关机状态,除非您打开充电器或 V_pack 短于 V_batt。 考虑到这一点,使用此保护系统打开/关闭设备的标准方法是什么? 我假设我应该使用数据表8.3.7节中提到的通过 CTR 关闭系统。 如果是这样,我会看到两种可能的配置:

    ) 将我的主机连接到 V_batt 侧的某些 LDO,并将电路的其余部分连接到 V_pack 侧,这样我就可以进入/退出关闭状态。 这可能会导致我的电池过度放电,尽管这是来自主机和 LDO 的电流,即使您将电池置于某种低功耗模式,但这仍可能导致过度放电,因为您绕过此保护电路。

    2) 在 V_pack 端有所有东西(包括主机),通过拉起 CTR 进入关闭状态,那么我的主机也会断电,但我可以添加一个按钮来使 V_pack 和 V_Batt 短,以返回到正常模式吗?

    这两种配置中的任何一种是可接受的吗? 如果没有,你可以告诉我在哪里可以找到一个典型的示例,说明如何设置它?

    步骤2.5.4:
    我认为中的"-"("电源#1电压-(VBAT)")表示语法短划线,而不是右减法的数学符号? (顺便说一下,此处使用的符号非常模糊)。 假设事实属实,我将 V_Bat 提高到了>Vuvp + Vuvp_hys。 两个 FET 都保持关闭。 我想“紫外线恢复”并不意味着恢复正常,而是意味着某种状态消失。 这是正确的吗? 相反,步骤2.5.5将 FET 返回到正常状态,尽管2.5.4在末尾表示这只是可选的。

    这也让我想知道如何使用真正的电池设置从紫外线状态恢复。 如果 V_Bat 必须大于 Vuvp 才能恢复,那么如果 FET 保持关闭,V_pack 如何为 V_Bat 充电以达到此目的? 似乎是一个22岁的人,但也许我错过了一些东西。

    步骤2.6.3-4:
    负载检测的原因是什么?为什么它与此处相关? 我在数据表中看不到与该主题相关的任何内容。

    为什么条件(V_Batt - V_Pack > 400 mV)与负载检测相关? 如果 v_pack != 0 (即充电器存在)在正常情况下,我认为 v_Pack 应该> V_Batt,因此 V_Batt - V_Pack <0。 相反,如果 v_pack =0 (充电器不存在),则无论是否存在负载,都应满足此条件。 否?

    这里的另一个问题是如何使用真正的电池设置从过电压情况中恢复。 如果 CHG FET 保持关闭状态,蓄电池放电的能力是什么,以便最终低于 V_OVP - Vovp_hys? 是否有任何设计指南或其他描述如何在非评估(真实)配置中从这些各种故障中恢复的标准方法或示例方法?


    此致,
    克里斯托弗

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,克里斯托弗

    步骤2.4.4

    我注意到一个正确的 V_batt (例如 3.6V)保持关机状态,除非您打开充电器或 V_pack 短于 V_batt。 考虑到这一点,使用此保护系统打开/关闭设备的标准方法是什么?
    此部件应始终连接到电池组并处于打开状态。 退出关闭模式并进入正常模式的唯一方法是施加充电器电压,或短暂地短路 BAT 和 Pack 端子。

    ) 将我的主机连接到 V_batt 侧的某些 LDO,并将电路的其余部分连接到 V_pack 侧,这样我就可以进入/退出关闭状态。 这可能会导致我的电池过度放电,尽管这是来自主机和 LDO 的电流,即使您将电池置于某种低功耗模式,但这仍可能导致过度放电,因为您绕过此保护电路。
    是的,这是正确的。 您不想连接蓄电池侧的任何部件,因为它会绕过保护电路,并可能会过度放电蓄电池。

    2) 在 V_pack 端有所有东西(包括主机),通过拉起 CTR 进入关闭状态,那么我的主机也会断电,但我可以添加一个按钮来使 V_pack 和 V_Batt 短,以返回到正常模式吗?
    是的,这 是为设备供电的方法之一,可能是最简单的方法。 在我们的一些 EVM 中,我们建议在初始测试期间执行此操作。

    步骤2.5.4

    我认为中的"-"("电源#1电压-(VBAT)")表示语法短划线,而不是右减法的数学符号 ?
    是的,这是一个语法破折号,如果我们将来修改本指南以减少混淆,我会注意将其更改为“我的记号”。

    我想“紫外线恢复”并不意味着恢复正常,而是意味着某种状态消失。 这是正确的吗? 相反,步骤2.5.5将 FET 返回到正常状态,尽管2.5.4在末尾表示这只是可选的。
    从欠压中恢复意味着设备再次进入正常状态。 排除欠压故障有两种方法,步骤2.5.4列出了一种,步骤2.5.5列出了第二种。 在第一种情况下,负载将被移除,电池电压将增加。 在第二个充电器中 ,连接了充电器电压。 有关欠压情况的更多信息,请参阅数据表的8.3.2欠压(UV)状态部分。

    这也让我想知道如何使用真正的电池设置从紫外线状态恢复。 如果 V_Bat 必须大于 Vuvp 才能恢复,那么如果 FET 保持关闭,V_pack 如何为 V_Bat 充电以达到此目的?  
    在欠压情况下,DSG FET 将关闭。 但是,CHG FET 保持打开状态,这意味着由于 DSG FET 的主体二极管,电池仍可以充电,电流仍可以流动。 因此电池仍可以充电。

    步骤2.6.3-4

    负载检测的原因是什么?为什么它与此处相关? 我在数据表中看不到与该主题相关的任何内容。
     数据表的8.3.1过压(OV)状态部分对此进行了说明。 负载检测是 过压保护恢复方法的一个条件。

    为什么条件(V_Batt - V_Pack > 400 mV)与负载检测相关? 如果 v_pack != 0 (即充电器存在)在正常情况下,我认为 v_Pack 应该> V_Batt,因此 V_Batt - V_Pack <0。 相反,如果 v_pack =0 (充电器不存在),则无论是否存在负载,都应满足此条件。 否?
    数据表的 OV 部分对此作了简要说明。 两种恢复方法都使用负载检测来检测是否连接了充电器,或者检测是否连接了负载。   这些阀值有不同的阈值,以区分正在拆卸的充电器和正在连接的负载。 VBATT - VPACK > 400-mV 的条件用于检测是否存在负载。 对于充电器 拆卸检测,情况为 VPACK - VBAT < 100-mV。

    这里的另一个问题是如何使用真正的电池设置从过电压情况中恢复。 如果 CHG FET 保持关闭状态,蓄电池放电的能力是什么,以便最终低于 V_OVP - Vovp_hys?  
    这种情况与紫外线情况相同。 尽管 CHG FET 关闭,电流仍可流经 CHG FET 的主体二极管。 因此电池仍可以放电。

    我希望这能回答你的问题。 下次修订 EVM 用户指南时,我将参考这些问题和您的另一条线程的反馈。

    谢谢!

    此致,
    路易斯·埃尔南德斯·萨洛门

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    再次感谢路易斯。 不过,后续问题比较多。

    [引用 userid="450206" url="~ë/support/power -management/f/power -management-forum/1080660/bq2980evm-883-guideo-On-guideo-steps /4003786#4003786"]是的,这 是为设备供电的方法之一,可能是最简单的。 在我们的一些 EVM 中,我们建议在初始测试期间执行此操作。

    您能告诉我其他常见方法的信息吗? 听起来这是一个临时解决方案。 我很想知道 TI 如何建议更稳健地处理这一问题。

    [引用 userid="450206" url="~ë/support/power 管理-group/power 管理/f/power 管理-forum/1080660/bq2980evm-883-guide-guidea-steps /4003786#4003786"]从欠压恢复将意味着设备再次进入正常状态。 排除欠压故障有两种方法,步骤2.5.4列出了一种,步骤2.5.5列出了第二种。 在第一种情况下,负载将被移除,电池电压将增加。 i [/引述]

    如果我按照步骤2.5.4操作,这似乎不会发生。 从数据表第8.3.2节中,我看到“该设备包括一个 UV_Shut 选项,该选项可能在出厂配置期间启用。 如果启用了此选项,则在 UV 故障状态期间,设备将进入关机模式以保留电池。” 由于我观察到两个栅极电压都很低(请参阅下一个问题),可能是这种情况导致仅升高 VBATT 不会恢复? 根据数据表第5节的规定,情况似乎是这样,该部分显示为所有零件号启用 太棒了 指南的步骤2.5.4已经过时(以前的部件未启用 UV_Shut?) 还是错了?

    [引用 userid="450206" url="~ë/support/power -management/f/power -management-forum/1080660/bq2980evm-883-guideo-On-guideo-steps /4003786#4003786"]在欠压情况下,DSG FET 将关闭。 但是,CHG FET 保持打开状态,这意味着由于 DSG FET 的主体二极管,电池仍可以充电,电流仍可以流动。 因此电池仍可以充电。

    这似乎与我测量的结果和指南中的步骤2.5.2相冲突,该步骤规定“观察在紫外线故障延迟后 DSG FET 和 CHG FET 被禁用”。 请参阅我在上一篇关于 UV_Shut 的评论中的假设。 请您澄清一下吗?

    此致,
    克里斯托弗
     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,克里斯托弗,

    您能告诉我其他常见方法的信息吗? 听起来这是一个临时解决方案。 我很想知道 TI 如何建议更稳健地处理这一问题。
    部件应始终连接到电池,这些是设备初始唤醒的标准方法。 将针脚短接到 BAT 上或施加充电器电压。 没有其他方法可以唤醒设备

    如果我按照步骤2.5.4操作,这似乎不会发生。 从数据表第8.3.2节中,我看到“该设备包括一个 UV_Shut 选项,该选项可能在出厂配置期间启用。 如果启用了此选项,则在 UV 故障状态期间,设备将进入关机模式以保留电池。” 由于我观察到两个栅极电压都很低(请参阅下一个问题),可能是这种情况导致仅升高 VBATT 不会恢复? 根据数据表第5节的规定,情况似乎是这样,该部分显示为所有零件号启用 太棒了 指南的步骤2.5.4已经过时(以前的部件未启用 UV_Shut?) 还是错了?
    你是对的,我向团队中熟悉该部件的人咨询了这方面的情况。 所有当前发布的零件都启用了 UV_Shut。 因此,在紫外线条件下,设备会关闭,导致两个 FET 都关闭。 如果需要,可能需要请求发布已禁用 UV_Shut 的自定义部件号。 在禁用 Uv_Shut 后,只需在其它任一情况(卸下负载或连接充电器)提高 Vbatt 电压,即可恢复部件的正常模式。 在下一个问题中,我将详细讨论该部件如何从紫外线中恢复。

    这似乎与我测量的结果和指南中的步骤2.5.2相冲突,该步骤规定“观察在紫外线故障延迟后 DSG FET 和 CHG FET 被禁用”。 请参阅我在上一篇关于 UV_Shut 的评论中的假设。 请您澄清一下吗?
    是的,你完全正确。 我忽略了发布的零件启用了 UV_Shut 的事实。 因此,在这种情况下,两个 FET 都将关闭。 这意味着,从紫外线中恢复并退出 UV/SHUTDOWN 并进入正常模式的唯一方法是通过 ZVCHG 模式。 根据数据表

    '在关闭模式下,BQ2980将 CHG 输出驱动至 Pack 电压,使设备进入 ZVCHG 模式(BQ2982未启用此 ZVCHG 模式)。 这意味着,如果连接了充电器,并且 VDD 和 Pack 均满足 ZVCHG 接通条件,CHG FET 可以打开”

     节摘录自数据表8.3.2 Undervoltage (UV)状态部分,您可能还需要阅读8.3.9 ZVCHG (0-V 充电)部分。 通过这种方法,应该可以为电池充电,并退出 UV/SHUTDOWN 模式,进入正常模式(因为在此过程中已在使用充电器电压)。

    此致,

    路易斯·埃尔南德斯·萨洛门