This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC23514:UCC23514的输入低通滤波器

Guru**** 2511415 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC23514

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1082023/ucc23514-input-low-pass-filter-for-ucc23514

部件号:UCC23514

您好,

我们使用 UCC23514作为 SiC MOSFET 驱动器。 由于从控制板到门驱动板的相对较长的电缆,因此它与 MHz 范围内的一些高频切换噪音相结合。

由于我们的电弧频仅为50kHz,我们计划增加一些角频约为1MHz 的 LPF。 我们想知道我们是否可以在 IC 阳极和阴极上添加一个小盖,因为我们前面已经有限流电阻器,或者我们将 LPF 放在限流电阻器前面。 建议使用哪种方法?

内部二极管仿真器如何影响边角频率?

谢谢,

Kaiyu

  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Kaiyu,

    在阳极和阴极上放置盖子将实现您的目标。

    内部二极管仿真器基本上看起来像二极管,因此它不应在很大程度上影响您的角频。

    如果您还有其他问题,请告诉我。

    此致,

    Don