This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25792:充电器和 MSP430连接到一个 USB 端口

Guru**** 2556560 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ24650, BQ25792

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1081894/bq25792-charger-and-msp430-to-one-usb-port

部件号:BQ25792
线程中讨论的其他部件:BQ24650

你(们)好,

我们希望将 BQ25792或 BQ24650和 MSP430FR5510等充电器连接到(一个!) USB 端口。 充电器用于电源,我们希望使用 MSP430控制器件。 BQ 是否有可能先进行端口检测,从而从源获取数据,然后开始供应,然后将数据线切换到 MSP,以便建立与 PC 的数据连接?

非常感谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    安德烈亚斯您好

    BQ24650无法连接到 D+/D-。  BQ25792仅在 VBUS 通电后的前2秒内连接到 D+/D-,然后将其 D+/D-线路设置为 HiZ。

    此致,

    杰夫