This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TL494:异常频率问题

Guru**** 2554980 points
Other Parts Discussed in Thread: TL494

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1081500/tl494-abnormal-frequency-issue

部件号:TL494
“线程: 测试”中讨论的其它部件

大家好,团队

我的客户发现反向收费应用程序存在问题,需要您的支持。

应用场景:充电柜输出电压为55.6V,电池组为42.6V,它们使用保护板上的 TL494来限制电流

测试条件:将电池组连接到充电设备,电池组将进入过电流保护,在1秒后启用保护板充电,但在启用此 保护板工作时,电流将超过100 A,从而导致保险丝熔断。

分析:我们发现在输出和工作频率方面存在一些异常行为。 原理图和波形的部分如下所示。 绿线为电流,蓝色为 MOS 驱动信号,黄色为 VCC,红色为 V_REF。

您能帮您找到导致100+A 电流的极高频率的原因吗?  

如有任何问题,请与我联系,谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Darren,

    我认为这是 CC/CV 转换器吗? 应测量和分析的转换器部件包括电流感应信号,CC/CV 放大器电压参考和反馈。

    此致,

    史蒂夫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Steve,

    感谢你的回复。 由于 CC/CV 放大器反馈信号较小且对噪音敏感,因此很难测量和分析。  

    您是否有任何关于获取  反馈信号的建议?  

    此问题发生在 启动时,您认为更改软启动是否有助于找到根本原因?  等待您的回复!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Darren,

    从波形看,它最初看起来就像 CV,然后我们看到电流大幅增加,但转换器似乎没有切换到 CC 并调节/限制充电电流。 我认为您需要建议使用受控 CC/CV E-Load 备份和调试充电器,而不是将充电器插入电池组。 研究 CC an CV 误差信号。 CC 至 CV 和 CV 至 CC 两个方向的模式变化是否快速,无延迟? 检查 VREF,CS,与 CC/CV 电流的偏差。 当您以受控方式引入 CC 和 CV 载荷时,请监视这些信号。 确保电流限制输入电源以防止损坏充电器。CC/CV 电流的输入信号具有高阻抗,您应该能够使用标准示波器电压探头测量这些信号。 CC/CV 放大器输出的阻抗较低,但它们应该是二极管或组合在一起,并且您应该能够测量或计算二极管后的结果。 您显示的电流为100+A,但您没有提及 CC 调节目标?  

    此致,

    史蒂夫·M