This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UC1845A-SP:设置切换频率以避免降低最小占空比

Guru**** 2763455 points

Other Parts Discussed in Thread: UC1845A-SP

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1081408/uc1845a-sp-setting-switching-frequency-in-order-not-to-degrade-minimum-duty-cycle

部件号:UC1845A-SP

您好,

我正在尝试使用 UC1845A-SP 设置回扫转换器的切换频率。

我需要 分配%48个工作周期,我需要  FSW=300kHz。 我知道 CT 电容值对最小占空比的影响,Rt 电阻应高于5Kohm。

如何选择最佳值以避免降低最低工作表现?

使用 Rt=5Kohm,CT=470pF 是否正确? 我认为我们处于边界状态!

如果我选择 CT 值为100pF,最小负荷周期是多少? 有没有公式?

请提前感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨,GG,

    数据表的图14中介绍了查找最大占空比的方法。
    这有助于计算无法使用的"死时间"或占空比部分。

    为了在300 kHz 下实现48%的占空比,您需要67 ns 的死机时间,如果您看图14,这是不可能的。
     我们所观察到的最小死时间为0.3 us,这是300 kHz 时占工作周期的9%。

    我相信您将无法达到工作周期为48%的目标。

    谢谢,
    丹尼尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,丹尼尔,

    感谢您的回答。

    您如何计算 TD 值为67nsec? 请提供公式和有关公式的基本信息。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨,GG,

    1/300 kHz,3.33 us 期间

    (50%- 48%)=占空比降低2%

    3.33 US * 0.02 = 67 ns

    谢谢,
    丹尼尔  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢丹尼尔!