This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5180:是否可以向 RSET 引脚/电阻器输出电流以降低输出电压?

Guru**** 2510535 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5180, INA280

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1082022/lm5180-can-i-source-current-into-the-rset-pin-resistor-to-lower-the-output-voltage

部件号:LM5180
“线程: INA280测试”中讨论的其它部件

我正在尝试使用 LM5180调节回扫转换器的最大输入电流。  我正在使用 INA280测量输入电流,并将其与光放大器的参考进行比较。  我可以通过电阻器/二极管驱动来自运算放大器输出的设定针脚来调节输入电流吗?  这将需要将电流输入设定的引脚/电阻器以降低输出电压。

谢谢,

大卫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

    Rset 电阻器设置的典型电流约为100uA。  我不会对该值有太大的差异。

    由于我们尚未测试您所建议的应用程序类型,因此最好您进行测试  

    在投入生产设计之前,请使用此电脑控制器的 EVM 对此进行测试。

    谢谢