请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
部件号:BQ24103A 大家好,团队
以下是一个问题可能需要您的帮助:
目前为2节4.2V 18650电池充电。
问题:有些充电速度非常慢,充电后停止,电池保持在1.5伏左右。电路是否有任何问题? 电路如下所示:

RT1未焊接,C39与0欧姆电阻器焊接,充电电压为12 V。插入电源,输出被拉低至大约3.5 V
请帮您检查此案例? 谢谢。
此致,
樱桃
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
大家好,团队
以下是一个问题可能需要您的帮助:
目前为2节4.2V 18650电池充电。
问题:有些充电速度非常慢,充电后停止,电池保持在1.5伏左右。电路是否有任何问题? 电路如下所示:

RT1未焊接,C39与0欧姆电阻器焊接,充电电压为12 V。插入电源,输出被拉低至大约3.5 V
请帮您检查此案例? 谢谢。
此致,
樱桃
适配器指示灯亮起,其它指示灯熄灭。
此外,是否可以设置预充电? 两节18650电池的最低电压约为3V。 充电芯片不仅为电池充电,还为 LDO 芯片提供0.8瓦的电源。 可能已超过预充电输出电流