This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24103A:充电问题

Guru**** 2644125 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1081075/bq24103a-charging-issue

部件号:BQ24103A

大家好,团队

以下是一个问题可能需要您的帮助:

目前为2节4.2V 18650电池充电。

问题:有些充电速度非常慢,充电后停止,电池保持在1.5伏左右。电路是否有任何问题?  电路如下所示:

RT1未焊接,C39与0欧姆电阻器焊接,充电电压为12 V。插入电源,输出被拉低至大约3.5 V

请帮您检查此案例? 谢谢。

此致,

樱桃

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Cherry,

      STAT PIN 的状态是什么? 当蓄电池电压过低(<2V)时,充电器应使用 ISHORT 充电。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    适配器指示灯亮起,其它指示灯熄灭。

    此外,是否可以设置预充电? 两节18650电池的最低电压约为3V。 充电芯片不仅为电池充电,还为 LDO 芯片提供0.8瓦的电源。 可能已超过预充电输出电流

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

      我正在寻找 STAT 针脚本身的描述,因为它们将指示是否存在故障情况,我指的是数据表中的表2。