This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 电动车充电器

Guru**** 2562120 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC28070, UCC28951, PMP8740

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1081669/electric-vehicle-charger

“线程”中讨论的其它部件:UCC28070UCC28951TIDA-020031PMP8740

您好,

你好。 客户正在寻找用于电动车充电器的 TI 交流至直流转换器器器件。 以下是规格。 请给出建议。 非常感谢

56V 直流,50A

此致,

雷文森特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    射线,

    感谢您的支持。 对于这种 EV 充电器设计,您是否知道他们是否需要符合 AEC-Q100标准的部件,或者是否符合工业级标准(如果是车辆外部的 EV 充电器,我认为工业级合格,但最好确认)。 输入电压范围/来源是什么? 您能否确认他们是否正在寻找基于数字的控制器解决方案,或者他们是否更喜欢模拟控制?  

    从 HVC 团队来看,在这种功率级别, 我们的 UCC28070 (交错连续传导模式 PFC)和 UCC28951 (相移全桥控制器)通常用于主功率级。 这两种设备都有符合工业和汽车要求的版本。 我们对此设备没有精确的应用参考设计,但您可以查看 PMP8740或 TIDA-020031,以了解这些设备的性能。  

    如果他们更喜欢数字控制,那么您需要与 C2000团队合作选择可用的选项。 如果还有其他问题或疑虑,请告诉我。