This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24158:OTG 模式下电流更高

Guru**** 2582405 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1081781/bq24158-higher-current-in-otg-mode

部件号:BQ24158

您好,

 我们在设计中使用电池充电器 BQ24158FFT。 我们还计划在 OTG 模式下使用它。 但是,当它切换到 OTG 模式时,即使在无负载的情况下,它也会消耗大约800到900mA 的电池电量。 希望您能帮助我们解决这个问题

以下是维护的寄存器配置

内存位置
正在充电 增压
0x80 (重置) 0x80 (重置) 0x00
0x38 0x39 0x01
0xA 0xB 0x02
0x03
0x9 0x9 0x04
0x24 0x24 0x05
0x40 0x40 0x06

请提前感谢

巴吉亚

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Baghiya,

    您能提供示意图吗?  此外,即使在放电的情况下,充电器也能将 VBUS 正确调节到5V 吗?  

    此致,

    杰夫