This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24610:BQ24610收费操作相关咨询

Guru**** 2905430 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ24610

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1081758/bq24610-bq24610-charge-operation-related-inquiry

部件号:BQ24610

您好,TI 专家

客户对 BQ24610进行了电路审查和充电操作查询。

首先,请检查所连接的电路。

e2e.ti.com/.../_2800_BQ24610_29005F00_Schematic.pdf

客户将电路配置为连接电路并进行测试,但据说充电不起作用。

它显示的切换行为与 DK 不同,不充电。

电流板的每个指示灯/设定电压如下。

BAT:锂离子,1S6P,3.7V
V ts:1.65V
ACSET(4A):0.8伏
ISET2(0.1A):0.1V
ISET1 (3A):0.6V
REGN:5.1 V
VFB:2V
SRP:3.6V
SRN:3.6V
参考电压:3.3V
3M3 (外部电源):3.3V
球棒状态:1-低2-高

Q1)请查看电路图。 是否有任何问题需要纠正?

问题2)我希望获得一份有关充电不起作用原因以及如何解决该问题的指南。

请检查。 谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    我的原理图回顾如下:

    1. REGN 电压应为6V。 确保 REGN 陶瓷电容器尽可能靠近针脚。 此外,我们需要在 REGN 上使用1 UF 电容器,而不是100 nF。

    我们只需要 VREF 上的1 UF 陶瓷电容器。

    需要将电容的10 UF 至20 UF 放置在 尽可能靠近高端 MOSFET 排放的位置。 系统附近似乎有30个 UF 电容,但转换器的输入不近。 请参阅 数据表的10.2.1.2.2部分。

    此外,您的电池电压调节为3.675 V。 这意味着您的 VFB 电压大约为2.0571 V。典型的充电阈值为2.05 V。您很可能处于充电的恒定电压阶段,并且充电电流将逐渐下降,从而导致电流降低。 STAT1和 STAT2分别为低和高,表示正在充电。

    您能否仔细检查充电电流并确保其非零?

    您能否降低蓄电池电压,使其高于 BAT LOWV (VFB = 1.55 V 或 SRN = 2.7125 V),但低于充电调节电压? 在这方面,您应该在3安时快速充电

    谢谢,

    迈克·埃曼纽尔

    如果回答了您的问题,请单击“已解决”。