This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] REF2025:功能测试确定参考电压过低

Guru**** 2510055 points
Other Parts Discussed in Thread: REF2025

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1081356/ref2025-the-function-test-determines-that-the-reference-voltage-is-low

部件号:REF2025
“线程:测试”中讨论的其它部件,

这可能是设备本身的质量问题,因为更换其它设备后测试正常。 当我们将怀疑有故障的装置更换为其它 PCB 板时,问题再次出现。 多重交叉验证就是这种情况。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    VIN=5V  室温下环境温度约为20℃

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     设备标记

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    托尼

    这可能是由于测试设置或设备造成的。 很抱歉,我无法根据提供的信息做出任何其他评论。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Masoud

    感谢您的关注和回复。 目前的情况是,当我们更换其他设备时,产品测试是正常的。 当我们更换了怀疑有故障的设备时,产品出现了问题。 在多次交叉验证后会出现这种情况。 如前所述,外围电路似乎正常。 我们仅单独测试设备。 VIN = 5V VREF 和 VBIAS 的输出电压超出范围,不能达到0.05%的精度。 我是否有任何方法可以将一些可疑的故障设备发送给您进行分析?谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    托尼

    我们无法接受或测试您的设备。 但是,如果您怀疑 REF2025有缺陷,请按照以下步骤操作:

    https://www.ti.com/support-quality/additional-information/customer-returns.html

     谢谢。