This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS3840:确认数据表中未指定多个部件的参数。

Guru**** 2535750 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1081663/tps3840-confirmation-of-parameters-not-specified-in-datasheet-for-several-parts

部件号:TPS3840

您好,  

请帮我确认以下信息?...我需要标有“”符号的参数。

请注意,数据表中未指定此信息,MFR PN 是不同的系列/分类。

MFR 零件号

最大功耗(W)

max_out 当前_(a)

温度降额曲线

最大接线温度

Theta JC

TPS3840DL42DBVR

不适用

不适用

TPS3840DL28DBVR

不适用

不适用

SN74LVC541ADGVR

不适用

不适用

不适用

TLV9101IDBVR

SN74LV541ATDGVR

不适用

谢谢。

此致,

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    耶稣,

    对于 TPS3840xxx,大多数此类信息位于数据表中:

    最大功率: 不可用

    最大输出电流:表7.1

    温度降低:不可用

    最大 Tj:表7.1

    Theta JC:表7.4

    希望这能有所帮助。