This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS73801-SEP:/EN 引脚低电平?

Guru**** 2782575 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1081946/tps73801-sep-en-pin-low-level

部件号:TPS73801-SEP

您好,

 在修订版 A (2021年5月)数据表中,为/EN 输入引脚的最差情况下的低电平指定了两个值-在第6.3章(推荐的工作条件)中,电压为0.25V -在第6.5章(电气特性)中,电压为0.15V。  仅仅是一个排版,如果是,那么正确的值是什么,或者它还有更多吗?

谢谢,马丁

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    马丁

    感谢您指出这一差异。

    0.15是确保设备被禁用的正确 VIL 最大值。

    我将更新数据表以消除错误。

    如果回答了您的问题,请单击“此已解决的我的问题”
    此致,
    涉水