This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2420:关于转换率规格

Guru**** 2815505 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS2420, TPS2595

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1081747/tps2420-about-slew-rate-specification

部件号:TPS2420
“线程: TPS2595”中讨论的其它部件

请告诉我 TPS2420的转换率(上升时间)规范或公式。

如果转换速率等于打开传播延迟,/EN:LOW 启动输出上升的时间规格如何?

此外,转换速率是否取决于 VCT?

此致,

萨特希

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Satoshi,

    转换率是声控设备电压上升率。 它等于 VIN/TCharge。 Tcharge =声控设备从0线性上升到 VIN 线性上升的时间。

    TPS2420使用功率限制。 我们还有其他一些使用 浪涌电流限制的无功设备(如 TPS2595),我们可以根据特定的转换速率对无功耗进行编程,我们有一个 DVDT 引脚。DVDT 引脚上的电容决定转换速率。

    对于 tps2420,数据表中没有计算转换率的公式,因为 efuse 不控制转换率,而是限制功率。 VCT 无法确定 Vout 充电时间。

    请查看 TPS2595等器件,了解 TPS2420的区别。

    此致

    库纳尔·戈尔