This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ79666-Q1:使用 AVDD 引脚为电流传感器等其他组件提供5V 电压

Guru**** 657930 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1080577/bq79656-q1-using-avdd-pin-to-supply-5v-for-other-components-like-a-current-sensor

部件号:BQ79666-Q1

我在看 BQ79666-Q1引脚描述时发现,AVDD 引脚是一个5V 稳压输出,用于为内部模拟电路供电。  数据表显示 ,我必须用 一个电容器绕过此引脚连接到 AVSS。 但是,我是否也可以用它来向外部电路(如电流传感器)提供5V 电压,或者我是否必须使用外部直流-直流转换器? 我仍将绕过 AVSS,但同时将引脚连接到传感器的5V 输入。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好卢卡斯,

    AVDD 不是用于外部电源,您可以使用 CVDD/TSREF 来实现这一目的。 当 提供 LDOIN 时,CVDD 会立即打开 ,但在活动和睡眠模式下,它只支持额外的10mA。  对于 TSREF,您需要编写寄存器以启用它,最大值约为30mA。

    希望这能有所帮助

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Ted,
    非常感谢您的帮助!