This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TL431-Q1:电阻器要求询问

Guru**** 2847400 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1081166/tl431-q1-resistor-requirement-ask

部件号:TL431-Q1

大家好,团队

我的客户正在评估我们的 TL431Q1产品,他们想知道以下电阻器的一个必须要求 R1,R2的精度为0.1%,精度为1% R1和 R2的要求是否也可以? 谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Zirui  

    这取决于您正在寻找的错误预算。  假设 您正在使用0.1%的电阻器和2的增益,在这种情况下,R1和 R2的最大不匹配将为100.1k 和99.9K。 因此,增益中的最大误差将为0.1%。 如果使用1%的电阻容差,此错误将增加到1%。  电阻不匹配导致的错误将随着增益增加。  

    因此,当容差从0.1%更改为1%时,VKA 中的最大可能误差百分比将增加10倍。 此错误将在初始精度中增加,接近2%[最小-2.440,典型-2.495,最大-2.550V]。  

    此致

    Trailokya  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Rai,

    感谢你的回复。 现在,我们希望获得一个示例计算,以便我们更好地理解,请帮助检查它是否正确:

    如果 R1和 R2的客户都使用0.1%的10k 电阻器,请确认他们是否可以根据以下公式和表获得 VO:

    注:参考电压为2.495 (典型值),2.470 (最小值),2.520 (最大值):

    典型

    %

    最小

    最大

    R1

    10000公里

    0.10%

    9.990k

    10.010k

    R2

    10000公里

    0.10%

    9.990k

    10.010k

    参考电压

    2.495V

    2.470伏

    2.520伏

    VO

    4.99

    0.10%

    4.985.

    4.995

    此外,还有另一个问题,请帮助确认:支持输入电压的不同值是否也会影响 VO 输出的结果?

    如果直接根据图20进行设计,VKA 输出为2.47V~2.52V? 这是正确的吗?

    感谢您的提前回复!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Rai,

    您的方面有什么反馈? 客户正在评估我们的设备,谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Zirui  

    请参阅下表  

    此增益误差是根据图27的典型参考电压计算得出的。 Vref max 到 min 将会增加额外错误。  

    图20不会对 R1的准确性产生太大影响。  

    此致

    Trailokya

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Trailokya,

    谢谢,客户仍在想知道图20是否理解正确:他们希望了解基于图20的 VKA 值计算

    '如果直接根据图20进行设计,VKA 输出为2.47V~2.52V?'

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    济瑞

    如果图20为 R2,则为无穷大,因此 VKA =(1 + R1/(Infinite))*VREF,因此在这种情况下,VKA 将等于 Vref,而不考虑电阻容差值。  

    此致

    Trailokya